This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828-Q1:WDI 超时后的复位输出行为和内部看门狗转换

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1628756/tps3828-q1-reset-output-behavior-and-internal-watchdog-transition-after-wdi-timeout

器件型号: TPS3828-Q1
主题: TPS3828 中讨论的其他器件

尊敬的团队:
客户要求对 TPS3828-33 看门狗运行做出澄清、特别是关于看门狗输入 (WDI) 停止时的复位恢复行为。
客户场景:
客户会监视复位引脚停止向 WDI 引脚提供触发信号时的行为。 他们观察到 RESET 输出在超时后变为高电平(未激活)、但他们想要确认器件是否可以“自恢复“、或者在外部 WDI 保持丢失时自动将复位状态切换回低电平。
技术问题:
  1. 如果外部 WDI 信号停止、TPS3828 是否最终会切换至内部看门狗时序模式并将 RESET 下拉至低电平?
  2. 如果未提供更多的外部 WDI 信号、在看门狗故障后、复位输出是否可以自行恢复到低电平?
请帮助阐明当 WDI 引脚悬空或静态时、外部 WDI 监控和复位输出状态之间的逻辑转换。
此致、
Tony Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    如果 WDI 输入保持悬空、该器件会在内部生成脉冲、以防止看门狗复位事件。 WDI 必须被驱动为低电平或高电平、使看门狗错误使输出置为有效。
    它们可以在 WDI 引脚上添加一个小型下拉电阻、确保在不应用 WDI 信号时使能看门狗。  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila

    如果芯片由 MCU 控制且 WDI 输入停止正常馈送看门狗、则 RESET 引脚将拉至低电平、这没有问题。

    那么、当 MCU 会将 WDI 引脚置于高阻态、或 WDI 引脚悬空(由于 MCU 复位或其他某种原因)、并且如果 RESET 保持高电平或低电平、TPS3828 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:  

    如果它们不提供 WDI 信号、 当 MCU 将 WDI 引脚置于高阻态或 WDI 悬空时、 器件不会复位。 复位将为高电平。  
    希望这一点得到澄清!

    此致、

    Sila.