This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:新器件批次不能正常运行

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1628531/sn74hc14-new-part-lot-not-operating-properly

器件型号: SN74HC14

我们有使用 SN74HC14N 的传统设计。 最近、我们发生了电路板故障、并跟踪了此器件的问题。 我们有一个带有器件标识“SN74HC14N 11DNDPK E4“的工作板、其中 E4 的下面有一条线。 我们有不工作的电路板,并发现在它们之间切换这个特定的芯片会导致芯片后面的问题。 即使在夜间订购新库存后、新芯片也无法正常工作。 非工作芯片的器件标识为“SN74HC14N 55A733M G4“、G4 下方有相应的行。

使用 LCR 表、我们在工作芯片和非工作芯片之间的引脚 8 和引脚 9 之间测量了不同的值。

这两个批次之间是否存在会导致该芯片停止工作的一些修订/设计更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 PCN#20210628000.1。 保证的数据表限值没有改变、因此您的电路可能会尝试超过这些限值。

    请显示输入和错误输出信号的示波器布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clemens,感谢您的快速响应。 目前我没有捕获任何示波器迹线、但可以获得一些示波器迹线。 根据数据表、转换时间列为典型时间和最大时间、而不是最小时间。 根据上面的 PCN、芯片更新可能导致芯片收缩、从而也导致转换时间缩短。 不会违反数据表的规定、因为给出了最大时间。 导致问题的可能原因是过渡时间越短、众所周知、这会导致传统产品出现问题。 最终、我们将一个电容器引线移动了几毫米、使其直接穿过引线、从而解决了问题。 旧芯片将在现有布局中工作、但新芯片需要修改电容器放置。