This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7416:BSDL 文件

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74BCT8373A, SN74BCT8245A, SN74ABT8245, SN74ABT8543, SN74ABT8646, SN74ABT8652, SN74LVT8986, SN74LVT8996, SN74LVTH18504A, SN74LVTH18652A, SN74ALVCH16973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1629557/sn7416-bsdl-file

器件型号: SN7416
Thread 中讨论的其他器件: SN74ALVCH16973SN74BCT8244ASN74BCT8240A、SN74BCT8245A、SN74BCT8373A SN74BCT8374A、SN74ABT8245 、SN74ABT8543、SN74ABT8646 、SN74ABT8652 SN74ABT18640SN74ABT18646SN74LVT8980、SN74LVT8986、SN74LVT8996 SN74LVTH182502ASN74LVTH182504ASN74LVTH18502A、SN74LVTH18504A 、SN74LVTH18652A

我需要为 TI 芯片获取 BSDL 文件:ACH973 53W A2V3 G1、我认为它是 74ALVCH16973

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有此芯片的 BSDL 文件。 该芯片只是一个缓冲区(Verilog 基本上是 A = Y 一次)。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 强迫我添加一个芯片编号、我不需要提供信息就可以留下有关我确实需要的芯片编号 ALCH16973 的消息。 我无法找到那一个在篮板,我被迫跳,以请求关于这一个的信息。 TI 的编号是:74ALVCH16973。 板上有一个 JTAG 连接器、我正在进行故障诊断、直接连接到该芯片。 很抱歉混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里的问题与 SN74ALVCH16973 有关吗? 您能否准确说明您需要我们提供什么?

    在这种情况下、我不熟悉 BSDL 文件是什么、我们没有针对我们提供的任何设备(包括此设备)的 BSDL 文件。  

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我负责进行故障排除的电路板上实际器件是 TI ACH973、我相信它是 74ALVCH16973 的 BGA 版本。 它没有显示导线、但它直接连接到 JTAG 连接器、因此我希望能够通过该连接器进行测试。 您在芯片旁边看到的迹线位于 IC 下方的子板上。 芯片旁边有 48 条以上的布线、因此它们与 16973 之间的 1:1 不匹配。