This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G240:有关元件的问题

Guru**** 2926750 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1631094/sn74lvc2g240-question-regarding-component

器件型号: SN74LVC2G240

您好、

对于采用 YZP 封装的 SN74LVC2G240 元件、数据表中显示了两种不同的引脚排列定义。 哪一个是正确的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahir:

    我只看到一个引脚排列定义:

    我看到封装的唯一其他位置是机械制图。 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我看到了您发送的一个和从机械图纸中看到的一个:

     

    在一条腿 2 靠近一个,在另一条腿 1 靠近 1 ,这是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您显示的是机械制图、因为这是 BGA 封装、所以显示的是引脚“A1"和“和“A2",“,而、而不是“1"和“和“2"。“。 A1 在首页图中等效于“1"。“。