This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G58:SN74AUP1G58DRLR 封装、位于数据表第 2 页中

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1631271/sn74aup1g58-sn74aup1g58drlr-package-in-the-page-2-of-dataheet

器件型号: SN74AUP1G58

您好、

OUE IQC 在数据表中找到了 SN74AUP1G58DRLR 的封装、第 2 页是 SOT-553、但其他封装是 SOT-5X3-6。

我认为 SOT-553 不正确、它应该是 SOT-563 或 SOT-5X3-6。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、此处不正确。 我们将采取措施解决此问题。 但请注意、附录中会提供最新的订购信息、并且被正确提及。

    此致

    Sanatan