器件型号: SN74LXC1T45-Q1
我有一个 PCB 上放置了几个 SN74LXC1T45QDRYRQ1。
我相对确定的是、我的制造商已经将它们放回原位。
问题在于、很难直观地确认零部件的工作方式。
数据表显示有一个“索引区域“、但在工程图中没有显示该区域的外观。
当我在显微镜下观察实际部分时,我在每个部分的表面上看到了几个不同的点(比如 6 点左右)。 其中没有一个特别突出的标记点。
我知道底部有一个引脚 1、这与其他引脚不同、但使用我目前提供的焊接工具看这不是很容易。 然后取回则是另一回事。
我有一件事,我可以清楚地看到文本-“MI"是“是清晰可见的... 有没有人可以确认是 M 还是 I、它最靠近末端、插针 1 在上面?
或者、与我看不到自己的零件上的其他 3 个象限相比、“索引区域“应该是什么特殊描述吗?