This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:需要缓冲器建议

Guru**** 2914690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1631430/sn74avc4t245-need-suggestion-for-buffer

器件型号: SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245、SN74LXC2T45

您是否有一个类似的具有 DIR 控制、使能和 VCCB 5V 容限的 4 位缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 H、

    我们具有 5V 电压能力的方向控制型电平转换器仅支持 1、2 和 8 个通道、如 SN74LXC2T45 或 SN74LXC8T245。

    此致、

    Josh