This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T87:功能安全信息请求

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T87, SN74LVC2G74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1629739/sn74aup1t87-functional-safety-information-request

器件型号: SN74AUP1T87
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G74-Q1

您好:

我目前正在从事功能安全设计 (IEC 61508/ISO 13849)、并想提出申请 功能安全信息 对于以下 TI 器件:

  • SN74AUP1T87(或类似的单通道 XNOR 器件,如果建议)
  • SN74LVC2G74-Q1

具体而言、我正在查找任何可用的文档或数据、例如:

  • 时基故障率/故障率数据
  • 失效模式分布 (FMD)

如果功能安全文档不支持这些确切的器件、我希望提供具有可用安全数据的备选器件建议。

感谢您的支持。

此致、
[Hyunny]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunny:

    我将检查这些设备的可用信息、我很快会回来给您。

    此致、

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待。 材料是否仍在准备中?