This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC238:降额工具的 MTBF

Guru**** 2919580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1630355/cd74hc238-mtbf-of-the-derating-tool

器件型号: CD74HC238

我想使用降额工具验证–20°C 和 60°C 处的 MTBF、但当我输入 FIT:0.1 和温度:55°C(对于 CD74HC238PWR)时、
结果与您网站上提供的值 (8.71e+9) 不匹配。
我的使用是否有错误?
当我使用 FIT:0.1148 时、它与您提供的 MTBF 匹配。
具有时基故障 (0.1148) 的–20°C 和 60°C 的数据是否仍可用作 CD74HC238PWR 的参考值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    我会检查这个信息,我会很快回来给你。

    此致、

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerardo:

    我的查询进展如何?
    请告诉我何时可以期待得到响应。

    此致、