This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8T7541-Q1:OE 引脚以什么为基准?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1630609/sn74lv8t7541-q1-what-are-the-oe-pins-referenced-to

器件型号: SN74LV8T7541-Q1

对于 5V VCC、OE 引脚的阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    根据数据表的建议运行条件表、无论 VCC 电压电平如何、您都可以施加 0 至 5.5 之间的任何电压。

    此致、

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerardo:  

    感谢您的答复。  为了澄清这一点、我想知道在 VCC = 5V 时、3.3V 信号是否足以控制 OE。

    我确实注意到、 当 VCC = 4.5V 至 5.5V 时、提到的建议运行条件 VIH 必须至少为 2V。

    但是、我不确定这个 2V 阈值是否应用于缓冲器输入以及 OE。 请您确认一下。

    谢谢您、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我可以确认 OE 和 Ax 输入都具有相同的输入电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。