This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC86:SN74HC86NSR;工艺流程

Guru**** 2924610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1633399/sn74hc86-sn74hc86nsr-process-flow

器件型号: SN74HC86

更改为;TI 客户支持中心

感谢您的帮助。

关于上述事项、我们需要提交客户器件认证、因此请提供以下信息:

工艺流程

感谢您的合作。

S.Tamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件目前位于 RFAB 中的 LBC9 300mm 工艺中。