This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:Y 输出的 VCC 行为 (&L) 1.65V

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1634766/sn74lvc1g06-vcc-1-65v-behavior-on-y-output

器件型号: SN74LVC1G06

您好:

我的客户对 LVC1G06 有疑问。

在这种情况下、当 outout (Y) 上拉至 3.3V(此 3.3V 始终有效)时、输入 (A) 为低电平且 VCC <1.65V 情况下、输出 (Y) 是否始终为高电平 (= Hi-Z)?  

如果 OUTPUT (Y) 输出为低电平、系统会消耗电尾电流、客户不希望这种情况、因为这是基于电池的系统。

此致、
Oba

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    不、不一定。 TI 仅保证在建议运行条件下运行时的器件行为。 当在最小 VCC 以下运行时、器件的行为可能不可预测且不可靠。

    此致、

    Ian