This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT541:标记项目 CD74ACT541M96 的标注请求。 <T4909413>

Guru**** 2927970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1628951/cd74act541-marking-callout-request-for-item-cd74act541m96-t4909413

器件型号: CD74ACT541

客户正在查找其器件上的“5AALX9K"标记“标记信息。

我查看了我能够找到的文档、但没有找到能够正确映射到给定标记的文档。

是否有此标记的文档可供我分享?

如果不是、我可以获得给定标记的标注吗?   --T4909413 --

CD74ACT541M96.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    TI 内部使用诸如“5AALX9K"之类“之类的标记 进行跟踪、以识别工厂。 卷带封装上也会显示相同的信息。

    此致、

    Sanatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 如果标记的该部分没有解码器文档、则可以关闭此 TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以 获得有关 “A5AALX9K"所“所 指工厂/地点的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州理查森、RFAB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!