This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A-Q1:c 与 SN74

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1634485/sn74lvc244a-q1-c-versus-sn74

器件型号: SN74LVC244A-Q1

尊敬的团队:

OPN 开头的“C"与“与“SN74"有“有何区别?

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、  

    没有区别、器件型号只能是特定的字符数。 因此、当 PN 到达特定长度时、“C"将“将替换“SN74"。“。 示例:

    SN74LVC244AQPWRQ1

    2.  C LVC244AQPWRG4Q1

    如有任何其他问题、请告诉我、  

    Michael