This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:有关使用 3.3V 电源时的输入电压。

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1634132/sn74lvc2g07-regarding-the-input-voltage-when-using-a-3-3v-power-supply

器件型号: SN74LVC2G07

使用 3.3V 电源时、是否可以向输入信号 (1A、2A、3A) 输入 5V 电压?