This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:NOE 最小高电平阈值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1632957/sn74lvc1g125-noe-min-high-level-threshold

器件型号: SN74LVC1G125

尊敬的 TI 逻辑团队:

您能否告诉 NOE 输入上确保禁用缓冲器所需的最低高电平、尤其是在电源电压降至 1.65V 以下时?  

数据表显示出来
“为了确保在上电或断电期间处于高阻抗状态、nOE 应通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。“  

但为了正确选择上拉电阻、我们需要知道最小 NOE 高电平输入阈值。

谢谢& BR,  
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压低于 1.65V 时没有阈值规格。10kΩ 应始终工作。

    (如果在上电或断电期间不关心输出的状态,可以将/OE 直接连接至 GND。)