This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:需要订购 SN74LV1T126DBVR、仅具有"NENJ"封装标识

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1632097/sn74lv1t126-need-to-order-sn74lv1t126dbvr-with-only-nenj-package-marking

器件型号: SN74LV1T126

您好:

 

SN74LV1T126DBVR 存在一个已知问题、在某些情况下只有标记为 NENJ 的封装才能正常工作。  但是、很难确定您订购的产品在订购之前是否标注了(请参阅 e2e.ti.com/.../sn74lv1t126-sn74lv1t126-part-variance

 

这是供应链完整性的一个巨大问题、因此我们需要一个可靠的来源来获取我们所知道的确切器件。

 

谢谢、

Ben Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能描述您遇到的问题吗? 理想情况下、如果您能为 NENJ 和非 NENJ 器件提供波形、将会很有帮助

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    我们使用 SN74LV1T126 在 5V 微控制器与 3.3V SPI 闪存和 FPGA 之间进行电平转换。  除标有 NENJ/NEN3 的封装外的任何其他因素都会导致 FPGA 配置不正确。  我将这两种类型都连接到示波器、信号没有区别、至少在视觉上是如此。  但是、问题已经与这些芯片隔离、它们之间的交换会导致电路板正常或根本无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    I/O 上是否有任何上拉/下拉电阻、或者输入是否悬空? 我们需要了解为什么没有使用 NENJ 正确配置 FPGA。

    为了提高您的认识、NENJ 和非 NENJ 设备都使用相同的质量测试。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    微控制器处理上拉/下拉、但为安全起见、我进去并在输入引脚和 GND 引脚之间焊接了一些 10K 0402 电阻器(或在输入和+5V 之间焊接了一个轴向 10K 电阻)。  这仍然没有使非 NEN 标记的工作。  但是、它确实会导致 MCU 和闪存之间的 SPI 通信出现一些不同的故障行为。  因此、可能有一些与此相关的内容、但它不会改变这样一个事实、即这些板可以与 NENJ/3 完美配合工作、而不是与其他板一起工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    今天是 TI 假日、请留出一些时间进行回复。  

    谢谢、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我曾经看到过这样的场景:PCN 之前的器件(在本例中为 NENJ)在某些条件下比当前的 PCN 器件(非 NENJ)更可靠、但正如我之前提到的、NENJ 和非 NENJ 器件都要通过相同的验证测试。   

    您提到将两个部分连接到 o 示波器、但未观察到任何信号差异。 我们是否可以尝试相同的操作、但这次是在 MCU 和闪存引脚上尝试?

    此致、

    Josh