This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519–通过 J-Flash 刷写了十六进制文件、但应用程序无法正常工作

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1633329/mspm0g3519-mspm0g3519-hex-file-flashed-via-j-flash-but-application-not-working

器件型号: MSPM0G3519

我使用的是使用 Code Composer Studio 的 MSPM0G3519。

我从 CCS 生成了一个.hex 文件、并尝试使用 SEGGER J-Flash 对其进行刷写。

刷写过程成功完成、没有任何错误。 但是、刷写后:

  • 应用程序未按预期运行
  • 当我直接从 CCS 调试/运行代码时、行为与不同

遵循的步骤:

  1. 在 CCS 中构建工程并生成.hex 文件
  2. 已打开 J-Flash 并选择目标器件
  3. 已加载.hex 文件
  4. 通过 J-Link (SWD) 连接
  5. 执行的擦除+编程

问题:
即使刷写成功、应用也无法在独立电源上正常运行。

问题:

  1. 从 CCS 生成.hex 时是否需要任何特定配置?
  2. 我是否需要以不同的方式配置任何设置或存储器区域?
  3. 刷写时是否需要执行任何额外的步骤。  

此致  
P Puneeth Rao