This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:引脚处理

Guru**** 2918180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1633166/sn74lvc244a-pin-treatment

器件型号: SN74LVC244A

客户想确认以下器件是否可以使用未使用的输入引脚。 您能否咨询制造商? 数据表未指定任何 N.C.(No. C.) 标记、因此请让我确认。

SN74LVC244APWR

SN74LVC08APWR

SN74LVC04APWR

SN74LVC00APWR

MAX3243EIDBR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅、

    逻辑器件可以具有未使用的输入、但输入应接地、其各自的输出应保持悬空。 您可以在数据表的建议运行条件中看到这一点。 查看  【常见问题解答】如何终止逻辑器件的任何未使用通道? 以了解更多信息。  

    我不能说 MAX3243EIDBR 可接受它、因为它不是逻辑器件。 可以在论坛上提出有关该器件的问题。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Nikki-san,

    我理解。 这是关闭的。

    此致、

    野村大介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我理解。 这是关闭的。