This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:MSPM0L1304 编程 Nomain 问题

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1627905/mspm0l1304-mspm0l1304-program-nomain-issue

部件号: MSPM0L1304
主题: MSPM0L1306 中讨论的其他器件

我在 Program Nonmain 进程中遇到问题。
我能够成功擦除 Nonmain、但在执行参考手册中指定的写入命令后、我读取 STATCMD 寄存器以检查 IC 的当前状态。
它返回 0x0000_0000。 我想知道如何解决这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    也许我想您可以尝试使用我们 SDK 中的演示代码来对 NONMIAN 进行编程、在演示中、您可以添加代码来检查 STATCMD 值、使用一个变量直接读取该值、而不是在调试模式下读取寄存器窗口。

    MSPM0-SDK 软件开发套件 (SDK)|德州仪器 TI.com

    mspm0_sdk\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\flashctl_nonmain_memory_write

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    我需要完成 L1304 上非主区域的编程、因此我已经为此 IC 构建了最小系统、并正在使用 SWD 通信。 目前、我可以对闪存区域进行编程、而不会出现任何问题。 但是、我遇到了与 NON-MAIN 区域有关的问题。 擦除操作可以正常工作、但编程操作失败。 在您的 CCS 工程中、有一个名为`flashctl_nonmain_memory_write`的函数。 我在我们的系统中实现了相同的逻辑、但问题仍然存在。 在发出一系列命令(包括 CMDTYPE、CMDWEPROTNM、CMDADDR、CMDBYTEN、CMDDATA CMDEXEC 等)、我读取 STATCMD 寄存器以检查 IC 的当前状态。 STATCMD 寄存器仍读数`0x0000_0000`。 有人能解决这个问题吗? (作为参考,在对闪存区域进行编程时,STATCMD 寄存器的读数通常为`0x03`或`0x04`)

    非常感谢、
    Monica Pan