Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, TXV0106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74AVC16T245
您好:
是否可以在应用中使用电平转换器 SN74AVC16T245 来实现 1Gb 以太网收发器中 RGMII 接口的 1.2V 至 3.3V 电平转换?
根据 SN74AVC16T245 的数据表、该器件可在高达 200Mbps(<1.8V 至 3.3V 电平转换)的速率下工作。
在本例中、FPGA 在组中具有 1.2V 电平、RGMII 接口具有 3.3V 逻辑电平。
此致、Val