This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:电压转换器缓冲器速度等级。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1634984/txv0106-voltage-translator-buffer-speed-grade

器件型号: TXV0106

您好:

我对 TXV0106 缓冲器的速度等级有疑问。 我在数据表中找不到有关速度等级与端口电源用于升压和降压转换的信息。 您能否提供这些信息?

我希望在应用中使用 TXV0106 来实现 1.2V 逻辑电平和 3.3V 逻辑电平(1Gb 以太网)之间的 RGMII 接口转换逻辑电平。   

此致、Valeryi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valeryi、

    我们保证 RGMII 时序的范围为 1.8V 至 3.3V;在 1.8V 以下运行需要进行系统级评估。

    虽然我们已经看到此器件支持 1.2V 至 3.3V(在 0°C–90°C 下、负载为 5pF 并具有最小布线长度)、但如果您的系统具有更高的容性负载或更高的工作温度、它可能不适合在 1.2V 下运行

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    TXV0106 缓冲器是否 适用于 RGMII 接口电压转换在 1.2V 和 1.8V 之间的应用? 如果没有、您能否建议一种替代方案来实现 RGMII 接口在 1.2V 和 1.8V 或 1.2V 和 3.3V 之间的电压转换?

    此致、Val

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valeryi、

    关于我之前的响应、任何低于 1.8V 的电压(包括 1.2V 至 1.8V 的工作电压)都需要进行系统级评估。 遗憾的是、我们没有满足 1.2V RGMII 时序要求的电平转换器。

    此致、

    Josh