This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07DCKRG4 和 SN74LVC1G07DCKR 之间的差异

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1635707/sn74lvc1g07-differences-between-sn74lvc1g07dckrg4-and-sn74lvc1g07dckr

器件型号: SN74LVC1G07

尊敬的 TI 团队

 

请帮助您说明 SN74LVC1G07DCKRG4 和 SN74LVC1G07DCKR 之间有何差异

都是相同的吗?

 

谢谢

 

此致

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74LVC1G07DCKR 可以采用锡或 NiPdAu 铅涂层。 使用 G4 器件只能获得 NiPdAu。