This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:换档问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1637079/txs0102-shift-issue

器件型号: TXS0102

尊敬的团队:

我们目前使用 TXS0102 器件进行 MIIM 接口设计、存在以下问题、我们希望您协助确认:

  1. MAC 侧电压:3.3V、PHY SODE 电压:2.5V、TXS0102:OE 引脚通过 10k 电阻上拉至 VccA。
  2. 当前的问题是、通过 TXS0102 后、无法在 PHY 侧观察到 MAC 侧的 MDC/MDIO 信号、在 PHY 侧也未检测到 MDC 和 MDIO 信号。  

我们非常感谢您协助检查此问题。 谢谢你。

注意:MAC 侧 MDC 频率约为 2.72MHz。 根据 TXS0102 规范、最大数据速率为 2Mbps(开漏)。

我们能否先了解初步问题? 我们也想学习你, tks.

TXS0102.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    测试期间 VCCA/VCCB/OE 的状态是什么? 您是否能够提供被探测输入和输出的任何波形? 请注意、MDC 信号通常是推挽式的、 如果担心器件的带宽限制、则至少应超过 2.72MHz CLK。  

    此致、

    插孔