This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN5400:卷带尺寸更大

Guru**** 2912250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1636466/sn5400-bigger-reel-size

部件号: SN5400

您好团队

目前、我们正在我的工厂为 Tesla 购买 MPN SN5350MCQDWVRQ1、但每个卷带都包含 1K 组件、是否有任何其他具有更高数量的演示文稿、以提高生产线效率?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    这个器件似乎没有卷带、但仍在使用管筒、这就是为什么每管只有 1k 个元件(卷带是每卷 3k 元件)的原因。  

    很遗憾、我们似乎没有此器件的卷带选项。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Malcolm

    只是为了确保、MPN SN5350MCQDWVRQ1 没有卷带选项、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我意识到我在这里感到困惑。  SN5350MCQDWVRQ1 不是我负责的部分。 我查看的是 SN5400、因为这就是系统将此主题标记为的内容。

    请在此处将您转至合适的团队以获得支持。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请通过电子邮件联系此申请。

    william@ti.com

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Will 表示感谢。