This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4070B:起来在烟雾

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1636874/cd4070b-went-up-in-smokes

器件型号: CD4070B

image.png我正在构建边缘检测。 青色管路是 12V 输入信号。 这些信号海峡到 A 引脚。 B 引脚使用 RC 延迟来获得延迟。 在测试时、IC 在连接 VDD 和 VSS 时没有执行任何操作。 当我为输入设置信号时、它会进入烟雾中。 可能会出现什么问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bram:

    1.您的 VCC 是什么? 该器件 没有过压容限输入、因此、如果您的 VCC 低于 12V、则输入信号可能会短接至 VCC。

    2.此部件不能驱动大电容。 考虑到比器件上电压开关时、输出引脚在对电容器进行充电/放电时有效短路。 这可能会将电流拉远、使其达到器件的 10mA 限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Vcc 是 12V 直流。我重新测量了它,得到了 12V 的正确读数
    2. 有没有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议移除电容器或将 4.7k Ω 电阻器移至器件和电容器之间。