This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT00:关于总输出电流

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1636700/sn74act00-regarding-the-total-output-current

器件型号: SN74ACT00

SN74ACT00BQAR

SN74ACT00BQAR 的–24mA 输出电流是否 24mA 为一个端口的值?

在所有四个端口上同时使用 24mA 是否安全?

请告诉我元件的总输出电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当每个引脚的输出电流不大于 24mA 时、  可以保证 VOL 和 VOH 值。 当引脚上的电流大于 24mA 时、输出电压可能会超过这些限值。

    绝对最大额定值指定了电路为防止损坏而必须遵守的限值。 每个引脚的持续输出电流限制为 50mA。 输出电流还流经 VCC  引脚(对于高输出)或流经 GND(对于低输出)、因此允许 4 × 50mA = 200mA。