This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InterConnect Studio:仿真速度在数秒范围内较慢

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1632605/interconnect-studio-slow-simulation-speed-when-in-realm-of-seconds

部件号:InterConnect Studio

即使仿真步长为 100ms、以秒级进行仿真也需要很长的时间。  

在按钮控制器用例中(在我的客户中很常见:按住按钮 10 + s 并生成较短的复位脉冲)、仿真大约需要一分钟来加载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    仿真速度主要由振荡器决定。 如果使用高速振荡器、则振荡器需要以非常小的步长进行仿真、这就是它需要很长的时间的原因。