This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:方向连接

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1636029/sn74alvc164245-dir-connection

器件型号: SN74ALVC164245

你好、团队  

我的客户将 DIR 引脚直接连接到 5V VCCB。 它会引起任何问题吗?谢谢.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    DIR 直接连接到 VCCB (5V) 时应该不会出现任何问题。

    此致、

    Josh