This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:输出外部短路耐受电流限制

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1637546/sn74lvc2g125-output-external-short-circuit-withstand-current-limit

器件型号: SN74LVC2G125

尊敬的团队:

输出连接到 GPIO。

GPIO 有时会将 SN74LVC2G125 的输出下拉至 GND

SN74LVC2G125 是否需要串联电阻器来限制电流?

如果需要放置一个电阻器、建议值是多少?

如何计算它?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流的绝对最大额定值为 50mA。 因此、可以安全地估算 Rlimit = VCC  / 50mA。