This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS06:芯片断电时输入引脚上的最大电压

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS07, SN74LS06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1637475/sn74ls06-maximum-voltage-on-input-pin-when-chip-powered-off

器件型号: SN74LS06
Thread 中讨论的其他器件: SN74LS07

当 SN74LS06 或 SN74LS07 未上电 (Vcc = 0V) 时、是否可以在其输入引脚上施加 3.3V 电压?
在绝对最大额定值下、数据表规定输入电压 Vi 可高达 7V(以 GND 为基准)、而不像 Vcc+0.3V。
根据电气特性、当 Vcc = 5.5V 和 Vi = 7V 时、Ii 最大为 1mA、因此 Vi 似乎至少比 Vcc 高 1.5V。  但当 Vcc = 0V 时、Vi 可以是 3.3V 吗?
当 Vcc = 0V 和 VI = 3.3V 时、Ii 会是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    这些器件具有可耐受过压的输入、因此只要输入不超过绝对最大值、器件的输入就可以高于 VCC。 包括 VCC = 0 时的情况。 这是一个很好的问题 不适用 此器件的输出端。  

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中我看不到任何器件明确指出这些器件具有过压耐受输入。  您从哪里获得信息?
    关于输出、数据表明确指出、当输出引脚处于关断状态时、可对其施加高达 30V 的电压、但并未阐明器件未上电时是否也允许该电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    数据表中可能没有写出这些词语、但您可以在数据表中看到确实如此。

    如果器件没有过压耐受输入、则最大输入电压为 VCC、而不是 7V。 无论 VCC 条件如何、均为最大值 7V。

    此外、这两款器件在数据表的详细说明部分中显示了输入结构。这些可用于验证高于 VCC 的电压不会损坏器件。

    SN74LS06 的结构如下所示:

    此致、

    Nikki