This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:正时公式

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CD14538B, TPUL2G122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1637485/cd14538b-timing-formula-equation

部件号: CD14538B

相对于脉冲宽度公式、CD14538B 是否具有 K 系数?  我找不到一个指示 K 因素与计时电容和芯片电源电压之间关系的图。  数据表显示可以使用 0pF 和 10uF 之间的任何电容值、时序定义只是 Cx* Rx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    对于此器件、我们建议使用 K = 1 并使用您找到的数据表中提供的公式。   如果可能、还请考虑使用 TPUL2G122 作为替代方案。

    此致、

    Nikki