This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125-Q1:PCN 20260227000.2

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1637655/sn74hcs125-q1-pcn-20260227000-2

器件型号: SN74HCS125-Q1

您好、Suupport Center、

我们检查了 Texas Instruments 提出的 PCN 20260227000、对此有一些技术问题。

是否可以从下周开始召开团队会议来讨论 PCN (星期一)?

我们希望详细了解这种封装更改之间的差异、以及这种更改对最终产品和器件本身在我们的工艺过程中的焊接有何影响。 因此、我们肯定需要一些样片来进行测试。

此外、我们想了解您如何对变更进行认证(添加新的测试制造厂和封装变更)。

谢谢你

 

马夸尔特服务有限公司

供应链采购

供应商质量

 

I. A. Pierre Herchenbach

供应商质量主管专家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:

    此 PCN 旨在告知客户、我们已为此器件添加了一个新的封装测试站点。 器件将一如既往地继续进行制造、但组装过程可能存在一些细微差异。 该器件将继续符合所有数据表规格、包括封装尺寸。

    接下来看看如何为您获取 PCN 样片并在星期一上返回给您。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:

    PCN 团队负责分发 PCN 样片。 因此、您需要与 PCN 团队、您的销售代表或向您提供 PCN 以接收 PCN 样片的分销商进行沟通。

    此致、

    Nikki