This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:使用 LM5122 的三相交错运行配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1638210/lm5122-configuration-for-3-phase-interleaved-operation-using-lm5122

器件型号: LM5122
主题中讨论的其他器件: UCC28950

您好:
我计划将 LM5122 用于具有直流输入的三相交错升压转换器。
虽然 LM5122 数据表 (第 8.1.3 节)介绍了使用主从设置的双相(两相)交错配置、但没有适用于三相配置的具体示例或图表。
能否请提供有关如何实现三相交错的指导或参考设计? 具体而言、我想知道:
  1. 时钟同步:  如何连接 SYNCOUT 和 SYNCIN 引脚以在三个相位之间实现 120 度的相移?
  2. 主设备/从设备设置:  是否可以以菊花链形式连接三个器件、或者是否有分配时钟的建议方法?
  3. 反馈/电流共享:  对于 COMP 和 FB 引脚连接、是否有任何具体考虑因素来确保三个相位之间的平衡电流共享?
我的目标工作条件如下:
  • 输入电压 (VIN):[40-60] V
  • 输出电压 (VOUT):[200]V
  • 最大负载电流:[70] A
感谢您的支持。
 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyano、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    遗憾的是、LM5122 器件本身只能产生 180 度的相移。 无法在内部生成 120 度的相移。
    对于 这种情况、我建议使用外部时钟信号。

    我还注意到目标规格有一些问题。 LM5122 器件无法支持 200V 的输出电压。
    SW 引脚的绝对最大额定值为 105V。 这限制了可能的输出电压。

    我检查了我们的 webench 工具以获得更合适的部件。 该工具提出了采用 UCC28950 的全桥拓扑。
    您可以考虑使用此器件型号打开新的 e2e 主题、以转发给相关专家。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Niklas
    我目前正在寻找的替代方案  LM5122  公式  非隔离式 PFC 电路
     UCC28950  有人建议我作为一个潜在的替代方案。 不过、我知道该器件主要是相移全桥 (PSFB) 控制器。
    请您确认 UCC28950 是否能够在中有效使用  非隔离式 PFC 拓扑  来替代 LM5122?
    如果这是可行的解决方案、敬请提供有关电路配置的任何指导或您可以提供的任何特定应用手册。 如果非隔离式 PFC 应用有更好的替代方案、也请告知我。
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    遗憾的是、我不熟悉 UCC28950d 器件、因此我不能说该器件是否可用作非隔离式 PFC。 这就是为什么我建议打开一个新的主题。

    在我这边、我只能说不能使用 LM5122、因为 SW 绝对最大值是一个限制因素。
    对于开关节点、可以通过使用高侧二极管而不是 MOSFET 来提供权变措施、因此不再需要 SW 引脚电压、但在 1、4kW 系统中使用二极管代替 MOSFET 会导致效率低下且损耗极高、因此我也不建议使用该方法。

    此致、
    Niklas