This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:SN74AHC595 的并联连接

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1638268/sn74ahc595-parallel-connection-of-sn74ahc595

器件型号: SN74AHC595

大家好、 我计划使用相同的控制器引脚 (SER、RCLK 和 SRCLK)、并行使用两个 SN74AHC595 移位寄存器。 我是否可以同时操作这些移位寄存器?   

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供更多有关实施的信息? 并行是什么意思?

    并行连接、引脚对引脚连接还是表示一些并行数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的意思是、我想使用两个 SN74AHC595 IC、以便使用相同的 RCLK 和 SRCLK 信号获得 16 种不同的输出。 同一条串行接口通信线路可控制两个单独的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当所有控制输入(包括 SER)并行连接时、所有芯片都将输出相同的信号。 这通常没有用。

    '595 设计用于允许级联、即将 QH'输出连接至下一芯片的 SER 输入。 这可提供 16 个可控输出。