This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001:是否有 ptpld2001 的问题列表?

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1637965/tpld2001-is-there-a-list-of-issues-for-ptpld2001

器件型号: TPLD2001

您好、

我有些电路板装配了 pre-series ptpld2001rjyr、使用 I2C 对它们进行编程时遇到问题。 这些设备在某处是否有问题列表? 或者我应该抛弃它们并获得生产零件吗?

 

此致、

 

 Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    提到您正在使用 I2C 对其进行编程。 您能解释一下您是如何操作的吗?

    您使用的是我们的编程器还是其他编程方法?  

    是的、我建议务必确保生产器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够使用 TPLD2001-RJY-EVM-E2 通过 I2C 进行编程、并使用带有定制软件的微控制器。 我认为 TPLD2001-RJY-EVM-E2 装配了一个生产器件(它装在一个标有 TPLD2001DGS 的袋子中、但它在器件上写了 PT2001、并且是 RJY 型号,所以我很困惑,行李上的贴纸可能是错误的)。 我还制作了一个定制设计的电路板、上面应该有前置系列的 ptpld2001 器件(标识与我使用 EVM 时获得的器件完全相同)。 使用我的定制设计时、通信无法正常工作。 我认为现在的问题出在我的 PCB 设计上、而不是由于器件不同而导致的。