This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:3 通道交错式升压转换器通过 TL594 使用具有 120 度相移的 UCC28070 的可行性

Guru**** 2892870 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1638053/ucc28070-feasibility-of-3-channel-interleaved-boost-converter-using-ucc28070-with-120-degree-phase-shift-via-tl594

器件型号: UCC28070
主题: TL594 中讨论的其他器件

我正在探索具有直流输入的 3 通道交错式升压转换器的系统配置。 我计划使用 UCC28070 控制器、并使用 TL594 同步这些控制器、以在三个升压级之间实现 120 度的相移。
  1. 通过向 UCC28070 施加来自 TL594 的外部同步信号、是否可以以 120 度相位偏移同步三个通道?
  2. 鉴于 UCC28070 在内部是固定的、在其两个输出 (GDA 和 GDB) 之间可以实现 180 度交错、120 度外部同步脉冲将如何影响其内部 PWM 的生成?
  3. 如果此配置不可行、您能否推荐专为三相(或多相)交错式 DC/DC 升压应用设计的替代控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibano:
    遗憾的是、对于单个 UCC28070 GDA 和 GDB 信号、相移为 180 度。 只能以 2 的倍数交错它们。 如果您正在寻找高功率三相交错式升压拓扑、可尝试查看我们的数字控制器产品系列、并发表另一个主题。
    谢谢
    Sanchayan