This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8151:如果两者都低于 3.6V、输入电压是否可以超过 Vcc 电压?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV8151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1639503/sn74lv8151-can-input-voltages-exceed-vcc-voltage-if-both-are-below-3-6v

部件号: SN74LV8151

SN74LV8151 的数据表显示表明、无论 Vcc 电压如何(只要 Vcc 为 2.0V 或更大)、逻辑输入电压最大均可为 5.5V、但我不清楚这一点。  

我需要确保在器件以 2.5V 供电 (Vcc) 时、该器件可以支持 3.3V 输入。  

换句话说、除了利用施密特触发输入外、我还使用此器件将 3.3V 逻辑转换为 2.5V 逻辑。  

您能否确认此实现不会违反预期的运行条件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    是的、没关系。 此器件支持降压转换。