This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT245:短瞬态事件的最大 VCC 或 GND 电流 (<50ns)

Guru**** 2931140 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74ACT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1639857/cd74act245-maximum-vcc-or-gnd-current-for-short-transient-events-50ns

器件型号: CD74ACT245

您好:

CD74ACT245 数据表指定了+/-Vcc –100mA 或 GND 电流的最大值、当所有 8 个输出都拉出或灌入电流时、该电流会增加到 200mA。   

 

这似乎可以解释为直流电流 — 在短 (<50ns) 瞬态条件下、Vcc 或 GND 电流的限值是否更高?   

 

如果无法提供更高的瞬态额定值、那么在很短的时间内超过此电流额定值的风险是多少?  

 

谢谢您、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    一般而言、TI 将只能保证在数据表规格范围内运行、因此我会将绝对最大值视为大多数器件的硬性限制、但有几个例外。

    (1) 数据表_同时_指定了器件将安全运行的负载电容、即我们广泛测试了器件的负载值。

    对于直接容性负载、电流会大大超过连续电流限制、但只要您保持在所提供的电容器尺寸限制范围内、就可以确保器件可靠运行。

    对于 CD74ACT245、负载电容额定值为 50pF、因此您在不超过 50pF 时绝对安全。 在 50pF 负载下、我预计在 2ns 至 3ns 的时间内电流尖峰可高达 220mA 左右。  我通常建议保持在所列值的 150%左右以内、因此不超过 75pF 相当安全。

    (2) 具体而言、对于 AC 和 ACT 系列、75mA 驱动器有一个最多 1 秒的特殊测试条件、这比您典型的逻辑门所能提供的条件大得多。 如果需要限制电流、那么只要满足 1s 时间、就可以使用 75mA 是一个非常合理的值。

    如果无法提供更高的瞬态评级、那么在很短的时间内超过此电流评级的风险是多少?

    风险始终在于可靠性。 我们将器件的运行时间定为 100,000 小时(大约 10 年)、但这一数值还在我们提供的数值范围之内。 我们不会在其他随机条件下进行测试、因此我们没有基础来保证扩展操作的可靠性。