This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH1T45:具有输出上升/下降时间<=1ns 和 120ps 最大抖动的 25MHz 时钟缓冲器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH1T45, SN74AUC1G125, CDCBT1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1638429/sn74axch1t45-25mhz-clock-buffer-with-output-rise-fall-time-1ns-and-120ps-max-jitter

器件型号: SN74AXCH1T45
Thread 中讨论的其他器件: SN74AUC1G125CDCBT1001

我代表我的客户发帖:
是否建议将 SN74AXCH1T45 用于 25MHz 输出、上升/下降时间<=1ns 应用?
此外、我们假设该 IC 可以在输出电压=1.2V 时提供 12mA 输出电流。 请确认。  

此应用是符合以下规格的时钟缓冲器:  
频率:25MHz
输出上升/下降时间<=1ns
压摆率:0.7V/ns 最小值
连接 Pk-Pk 抖动:最大 120ps  
输出电压= 1.2V 时的 12mA 输出电流
单通道
无分频器  


谢谢、再见  
Hanno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 1.2V 时、该器件支持 3mA 输出电流。 SN74AUC1G125 等 AUC 逻辑器件旨在直接驱动 50Ω 传输线路、但它们也具有 3mA 的输出电流。 有实际的时钟缓冲器、例如 CDCBT1001、其输出电流甚至没有指定为 1.2V

    所有这些器件都设计为连接到输入电流远小于 12mA 的 CMOS 输入端。 该 12mA 要求源于何处? 需要逻辑输出还是 LVDS 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hanno、

    对于我们的大多数电平转换器、我们没有规范输出上升/下降时间和峰峰值抖动。 我同意 Clemens 关于 Aug Logic 系列或 CDCBT1001 的建议。 但是、可能无法在 1.2V 时实现输出电流的 12mA。

    此致、

    Josh