This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G18:询问 SN74LVC1G18DCKR 的可靠性测试覆盖范围与 AEC‑Q100 要求

Guru**** 2892870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1634642/sn74lvc1g18-inquiry-on-reliability-test-coverage-vs-aec-q100-requirements-for-sn74lvc1g18dckr

器件型号: SN74LVC1G18

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我们正在考虑在汽车应用中使用 TI 逻辑器件 SN74LVC1G18DCKR、因此我们希望更好地了解现有 TI 可靠性和鉴定数据与 AEC‑Q100 测试要求的关系。

我们知道、SN74LVC1G18DCKR 被归类为目录(工业)器件、并未正式符合 AEC‑Q100 标准。 我们的目的不是为该器件申请 AEC‑Q100 认证、而是获得可以帮助我们在内部评估符合 AEC‑Q100 要求的等效性和可靠性覆盖范围的技术信息。

根据可用的 TI 可靠性文档、我们看到已执行许多基于 JEDEC 的应力测试(例如 HTOL、HTSL、HST/THB、TC、ESD 闩锁‑、MSL)。 但是、有些 AEC‑Q100 测试项目似乎并未针对此器件明确报告。

请您在以下几点提供支持:

1.**测试覆盖范围说明**
  您能否说明下述 AEC‑Q100 相关项目是间接涉及还是 SN74LVC1G18DCKR 更高(制造/工艺/封装系列)级别?
  -早期故障率 (ELFR)
  -电源温度循环 (PTC)
  -键合线相关测试 (WBS/WBP)
  -封装分层或物理完整性测试 (PD)
  -工艺可靠性项目 (BTI、TDDB、HCI、EM、SM)

如果涵盖了这些内容、我可以获得结果吗?
如果未涵盖这些测试、我是否可以获得有关这些测试未应用的任何意见和建议?

2.**温度循环条件**
  可靠性数据显示了–65°C 到+150°C 500 个周期的温度循环。
  从 TI 可靠性的角度来看、是否有任何支持等效或外推的技术理由、指导或内部关联以及 AEC‑Q100‑1 级 1 要求(1000 个周期)的技术依据、指导或内部关联?

3.** ELFR 和拟合相关性**
  对于此器件、未明确报告 ELFR 测试结果。
  您能否告知:
  - ELFR 已在流程或产品系列级别进行评估,和/或
  -提供的 FIT / MTBF 数据可被视为早期寿命可靠性评估的支持信息?

4.**汽车产品系列参考(如果有)**
  如果有任何符合 TI 汽车标准的逻辑器件 (AEC‑Q100) 符合以下条件:
  -使用相同的 CMOS 工艺技术和/或
  -分享一个同等或类似的包系列
  我们希望得到确认、因为此信息有助于进行内部基准测试。

请注意、最终适用性决定将由我们和我们的最终客户做出。 我们只要求提供事实信息、背景数据以及 TI 能够提供的任何技术依据。

非常感谢您的支持。

此致、

向 TI 咨询 SN74LVC1G18DCKR.xlsx 

杉山真吾
佛吉亚歌乐电子有限公司
供应商质量团队经理
邮箱:shingo.sugiyama@forvia.com
电话:+81(0)48-601-4545 /手机:+81-(0)80-2292-2354

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将开始研究此内容、但可能需要几天的时间才能找到数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Graham

    感谢您处理此问题。 我可以在几天后得到您的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已请贵公司的销售代表与您联系。 我认为这不是我们可以在公共论坛上回答的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白了。 我正在等待联系我的人,这件事. 当您有人会联系我时、请告诉我姓名或信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我可以得到你的答复吗? 谁会联系我?