This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AS02:SN74AS02N 使用什么逻辑系列?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AS02, SN74LVC1G02, SN74LVC02A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1639469/sn74as02-what-logic-family-does-the-sn74as02n-use

器件型号: SN74AS02
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G02SN74LVC02A

该芯片使用的逻辑系列是什么? 我已经花了大量时间浏览了数据表、但没有找到这些信息。 我还不是行业术语专家、因此可能会遗漏一些知识。

我正在寻找具有低传播延迟和低功耗的穿孔 NOR 封装。 我希望 CMOS 逻辑系列能够满足这些标准、但我不知道 SN74AS02N 是否使用该逻辑系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    SN74AS02 将被视为我们产品系列的一部分。 然而、AS 系列都是具有较旧设计的双极器件、因此除非特别需要双极、否则我们通常不建议这样做。

    我们没有太多穿孔器件。 我建议 通过封装并选择 PDIP 对或非门进行滤波。 请查看 SN74HC02 或 SN74AHC02 、了解其是否满足您的需求。 两者都具有 PDIP 封装选项。 两者都不像 SN74AS02 那么快、但 AHC 很接近。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G02/SN74LVC02A 将获得最低传播延迟、因此必须焊接在 SMD 至 DIP 适配器上。