This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G86:SN74LVC1G86 的特性

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1639625/sn74lvc1g86-characteristics-of-sn74lvc1g86

器件型号: SN74LVC1G86

SN74LVC1G86 数据表第 11 页(SCES222Q–1999 年 4 月–2017 年 6 月修订)包含一个显示 ICC 与 Vin 特性的图表。
关于这一点、您能否回答以下两个问题?
1.从该图中,该设备似乎具有迟滞。 这是正确的吗?
2. ICC 值超过 70mA。 是否存在一个数量级的错误?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此图中、此器件似乎存在迟滞。 这是正确的吗?

    否 — 与大多数 CMOS 器件一样、该器件表现出少量迟滞(即下降低电平>高电平与高电平->低电平时的差分输入阈值)、但该器件不采用施密特触发架构设计以支持慢速输入。

    ICC 值超过 70mA。 是否存在一个数量级的错误?

    不、这是准确的。 该图显示了接近开关阈值时的不稳定和内部振荡、这在 CMOS 器件中非常常见。 振荡会消耗很大的功率、并可能导致破坏性的电流电平。

    您不应将缓慢的输入转换应用于标准 CMOS 输入、并且绝对不希望 VIL 和 VIH 之间的输入电压“处于“未知“状态。

    我们有关慢速输入的常见问题解答在此处进行了详细讨论: 【常见问题解答】慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有帮助。
    我会检查一下。
    感谢您的答复。