This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801:TPLD801 编程接口

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801, TPLD801-DRL-EVM, TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1638467/tpld801-tpld801-programming-interface

器件型号: TPLD801
主题中讨论的其他部件:TPLD1201

请告知我编程接口使用哪些引脚对 TPLD801 芯片进行编程。

除了 GPI、应该还有另外 3 个或 4 个引脚用作 SPI 接口。 数据表中未记录这些参数。 TPLD801-DRL-EVM 数据表似乎显示使用了 GPIO2、3、4 和 5、但这并不确定。

请告诉我。 TPLD801 数据表中是否没有提供用于编程的 TEH 引脚功能的具体原因?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是出于安全原因。 请 在此处查看类似的问题和答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanatan:

    谢谢,对不起,这不是我问的。 我的问题是:

    请告诉我编程接口使用了哪些引脚对 TPLD801 芯片进行编程。

    我没有询问接口协议 、我问这个芯片的针脚是用来编程的、因为这些针脚必须在一个接头接口上提供才能进行编程访问。  TPLD801-DRL-EVM 数据表似乎显示使用了 GPIO2、3、4 和 5、但这并不确定。

    其他 TI 应用手册推荐了 GPIO 1、2、4 和 5、我不确定。

    请提供帮助。 我认为我提出的问题非常有效、应该作为硬件接口要求发布。 芯片太小、以至于手动编程不在板上、对于批量构建来说是完全不切实际的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogdan、

    请参阅下面的引脚分配。 EVM 数据表应该是最后一个。  

    但是、我不理解您的要求。 您的预期编程方法是什么?

    TI TPLD 编程器 + TI TPLD801 EVM ? 或

    不同的编程器+ TI TPLD801 EVM ? 或

    TI TPLD 编程器 +不同的编程板。

    建议您使用我们的编程器和 EVM、以便更轻松地编程。

    您能分享您提到的其他应用手册吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanatan:

    提到不同引脚集的文档是 slla677:

    此外、TPLD801 和 TPLD1201 器件 还需要一条通用输入 (GPI) 线路、这意味着必须总共 使用五个通用输入/输出 (GPIO)(IO5、IO4、IO2、IO1 和 GPI) 进行配置“

    请参阅以下内容:

    ====================================

    TPLD 系统内开发

    Gerardo Leyva-Hernandez

    TPLDTm 器件需要配置串行外设接口 (SPI) 或内部集成电路 (I2C) 接口
    是临时的还是永久的。 此外、TPLD801 和 TPLD1201 器件需要通用输入 (GPI) 线路
    这也意味着总共五个通用输入/输出 (GPIO)(IO5、IO4、IO2、IO1 和 GPI)
    用于配置。 在某些情况下、用户更喜欢专门在自己的系统中安装 TPLD 器件
    所需的时间。

    我认为、如果您重新确认正确的引脚是  GPIO 2、3、4 和 5、以及正确的 slla677、则问题会得到解决。

    谢谢您、

    Bogdan