This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4059A:CD4059A 相当于 MB504L — 预分频器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4059A, TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1636837/cd4059a-cd4059a-is-equivalent-to-mb504l---pre-scaler

器件型号: CD4059A
主题中讨论的其他器件: TPLD2001

MB504L 预分频器是我们设计中的一个传统组件。 我们建议将其替换为 CD4059A、CD4059A 是一款 CMOS 可编程‑除以‑N 计数器。 请仔细查看并提供建议、以便我们可以继续进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasanth:

    我主要关注的是时钟速度。 CD4059 最高支持 1.5MHz、而 MB504 最高支持 520MHz。 您的工作频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作频率为 10.8 - 12.883MHz​输出应为/33 和/32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 4-8 页  和第节中给出的这些示例 的情况:计算最小值和最大值“N"值“值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果工作频率为 10MHz、则该器件不适用。 该器件在 5V 时的最大工作频率为 1.5MHz。

    我建议查看 TPLD2001。 这是一个可配置的器件、可轻松配置为用作分频器并支持 12.883MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要与 MB504L 等效的零件

    主要特性

    • White check markΩ 射频输入 10 至 15MHz  
    • White check mark 分频比:  32/33 或 64/65
    • White check mark 纯  硬件射频分频器
    •  中使用的 ΔWhite check mark
      • 一个示例
      • 频率合成器
      • 本机振荡器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能不能详细说明一下、它不仅显示了 1.5MHz、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MB504L 部件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否 为此提供等效器件或备选器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPLD2001 是 PLd、我需要预分频器或分频器。  它应该适用于  

    • 射频输入 10 至 13MHz  
    •  分频比:  32/33 或 64/65