This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InterConnect Studio:关于 InterconnectStudio 的仿真功能

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1641025/interconnect-studio-regarding-the-simulation-function-of-interconnectstudio

部件号:InterConnect Studio
主题中讨论的其他器件: TPLD2001

您好的团队、

我的客户正在考虑采用 TPLD2001、目前正在使用 EVM 对其进行评估。 他们一直在使用 InterconnectStudio 版本。 1.6、但某些文件无法完成模拟、因此他们安装了版本。 1.7.4 并继续进行评价。

 在版本中 1.6、可以为输入引脚设置仿真条件、但似乎版本中不提供此设置。 1.7.4.应如何在新版本中配置模拟条件?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    在新版本中、客户需要点击左上角的“Enable multi-device simulation“。 然后、客户需要添加电压源来创建仿真波形。

    此致、

    Malcolm