This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC259:低电平有效器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC259, TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1640908/sn74hc259-active-low-device

器件型号: SN74HC259
主题中讨论的其他器件: TPLD2001

尊敬的专家:

美好的一天! 我的客户 HENGQIANG 广泛使用高电平有效器件 SN74HC259。 他们对低电平有效器件有新的需求。 我们是否有与 SN74HC259 类似的器件? 谢谢。

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    对于低电平有效版本、您必须在输入端添加一个反相器、或使用 TPLD2001 重新创建器件、但将其设置为低电平有效。

    此致、

    Malcolm