This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC3G99:使用 SN74AC3G99 创建异或非门

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC3G99, SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1640947/sn74ac3g99-making-an-xnor-with-a-sn74ac3g99

器件型号: SN74AC3G99
《主题: SN74LVC1G99》中讨论的其他器件

您好、

我将使用可配置的 SN74AC3G99 替换我设计中的各种专用逻辑门。 我需要更换异或非门。 数据表第 11 页第 7.1 章提到可以创建 XNOR:  

“用户可以选择多路复用、与、或、与非、 或非、异或、异或非、
输入 A、B、C 和 D 来正确连接反相器和缓冲器。“

但在第 7.3 章中、未列出 XNOR。 是否可以使用此器件创建异或非门? 或者、是否是将 4 个或非门连接在一起的唯一选项?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A = H、B = L、C/D =输入(请参阅 SN74LVC1G99 数据表的第 7 页)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!