This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801:TPLD801DRLR、编程规格查询

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201, TPLD2001, TPLD1202, TPLD801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1640139/tpld801-tpld801drlr-programming-specification-inquiry

器件型号: TPLD801
主题中讨论的其他器件: TPLD2001TPLD1202、TPLD1201

您好:

我想请您与我们分享 TPLD801DRLR 的编程规范。 我们收到了客户的申请、要求对我们的编程工具实现该器件的编程支持。

提前感谢您。

此致、
Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frantisek:

    如果没有 TI 的 InterConnect Studio TPLD 编程器和 TPLD801-DRL-EVM、则无法对 TPLD801 进行编程。 我们可以为客户提供预编程或空白器件、包括预编程样片。

    要订购样片或量产器件、请查看应用手册 TPLD 订购流程

    TPLD1202 和 TPLD2001 是目前市面上仅有的两款可由客户编程的 TPLD 器件、无需其他 TI 工具。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    顺便说一下、我们注意到所讨论的器件受竞争对手的编程器的支持。 怎么可能呢?

    此致、

    Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frantisek:

    如果没有 TI 编程器和 EVM、则无法对 TPLD801 和 TPLD1201 进行编程。 TI 可以提供预编程器件或样片。

    但是、TPLD1202 和 TPLD2001 无需 TI 编程器即可进行完全编程。 有关详细信息、请参阅应用手册 使用 TPLD 进行生产编程

    此致、

    Nikki