This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:VCC — 接地半短路

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1641567/sn74lvc1g17-vcc-gnd-half-short

器件型号: SN74LVC1G17

您好的团队、

在使用此 IC 的原型板的生产检查期间、它运行时没有任何问题。 然而、将电路板从电路板制造商发货到客户实验室后、发现了异常操作。
  • 电路板生产时: 测量了电路板的总电流消耗、并处于预期值范围内。
  • 在客户实验室: 执行了相同的测量、电流高于预期。 经过仔细检查后发现、SN74LVC1G17DCKR 的 VCC 和 GND 之间似乎存在半短路。
您是否知道导致此问题的原因? 过去、我们生产的原型板采用相同的流程、制造了数十块板、没有任何问题。 这是第一次发生这种情况。 我们怀疑运输可能会产生一些影响、但是否有任何可能的故障模式可以解释这一点?
此致、
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi、如果只经过多次处理一个电路板、则可能是 ESD 损坏、导致器件短路。 如果没有更多信息、我目前无法提供任何其他建议。 ABA 交换后、器件是否出现故障?